技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV630报PCPF是什么故障

ATV630报PCPF是泵循环启动错误故障 

 

可能原因:
泵循环监控功能超出了时间窗口所允许的最大启动序列数。

解决措施:
1, 查找系统重复启动的可能原因。
2, 检查监控功能的设置。

清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF
参数来清除。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?