技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV650报HFPF是什么故障?

ATV650报HFPF是高流量错误故障。

可能原因:高流量监控功能检测到了错误。
解决措施:
1,检查系统是否在起流量范围内运行。
2,检查系统出口处的管道有无爆裂。
3,检查监控功能的设置。
清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF
参数来清除。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?