技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV610报StF是什么故障?

ATV610报StF是电机失速错误故障。

可能原因:失速监控功能检测到了一个错误。
解决措施:
1,查找电机是否机械卡死。
2,查找电机出现过载的可能原因。
3,检查监控功能的设置。
清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF 参数来清除。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?