技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV610报SLF1是什么故障?

ATV610报SLF1是Modbus 通信中断故障。

可能原因:Modbus 端口通信中断。
解决措施:
1,检查通信总线。
2,检查超时。
3,参考 Modbus 用户手册。
清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF 参数来清除。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?