技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV610报PFMF是什么故障?

ATV610报PFMF是PID反馈错误故障。

可能原因:PID 反馈错误在时间窗口内超出了设定点周围的允许范围。
解决措施:
1,检查管道是否有机械故障。
2,检查是否存在漏水现象。
3,检查是否打开了排放阀。
4,检查是否打开了消防栓。
5,检查监控功能的设置。
清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF 参数来清除。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?