技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV610报LFF1是什么故障?

ATV610报LFF1是AI1 4-20mA丢失故障。

可能原因:模拟输入 AI1 丢失 4-20 mA 信号。
解决措施:检查模拟输入 AZ1 的连接及信号。
清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF 参数来清除。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?