技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV310报F016是什么故障?

ATV310报F016是输入过电压故障。
可能原因:

•线电压太高:

-变频器通电瞬间的电压比可接受最大电压高 10%
-无运行命令时的电压,比最大输入压高 20%

•电网电压受到干扰

解决方法:
•关闭变频器。检查并调节线电压。当线电压恢复为额定电压(在公差范围内)后,进行通电。如果出现间歇性F016代码,则将 R1分配205设置为01,可将它连接到上游保护装置以避免变频器中出现过压。在此情况下,可使用LO1来指示其它变频器状态。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?