技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV61F报OPF2是什么故障?

ATV61F报OPF2是电机缺3相故障。

可能原因:1,没有连接电机或电机功率太低。2,输出接触器打开。3,电机电流瞬时不稳定。

解决方法:

1,检查变频器与电机的连接情况。
2,如果使用输出接触器,参数 [ 输出缺相设置] (OPL)=[输出切除](OAC)。
3,在低功率电机上测试或无电机测试:在出厂设置模式下,电机缺相检测被激活,[输出缺相设置] (OPL)=[Yes](YES)。如要在测试中或维护环境下检查变频器,不必使用额定值与变频器相同的电机( 特别对于大功率变频器),使电机缺相检测功能无效,[输出缺相设置](OPL)=[ 未设置](nO)。
4,检查并优化下列参数:[IR定子压降补偿](UFr),[ 电机额定电压](UnS)与[电机额定电流](nCr)参数并执行[自整定](tUn)。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?