技术常见问答

询问问题

[Q&A]Vijeo Designer 错误 8018: [脚本类型][脚本名][行号][类型]没有任何域。

[Q&A]Vijeo Designer 错误 8018: [脚本类型][脚本名][行号][类型]没有任何域。

 

您正试图在某个不支持域的类中使用域。

解决方案:

  • 对于 Vijeo-Designer 对象,不能使用域。 可以在支持域的类中使用域。

  • 例如,如果您想使用“pi”(圆周长与直径的比率),请输入“Math.PI”。 Java 编程语言提供 Math 类,并且 PI 是 Math 类支持的一个域。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?