技术常见问答

询问问题

[Q&A]Vijeo Designer 警告 2076: [对象类型][对象名称][功能键] USB 键盘不可用。 无法触发所定义的功能键。

[Q&A]Vijeo Designer 警告 2076: [对象类型][对象名称][功能键] USB 键盘不可用。 无法触发所定义的功能键。

 

只能通过按下 USB 键盘中的相应按键来触发所定义的功能键。 当禁用 USB 键盘时,所定义的功能键无法被触发。

解决方案:

  • 在目标属性中启用 USB 键盘,且设置输入模式。

  • 或者删除所定义的功能键。

这只是一个警告,因此生成操作不会被中断。 功能键将被定义,但无法使用。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?