技术常见问答

询问问题

[Q&A]Vijeo Designer 警告 2099: 您的数据文本文件超过了 #K 字节。 您可能在 Runtime 中遇到性能问题。

[Q&A]Vijeo Designer 警告 2099: 您的数据文本文件超过了 #K 字节。 您可能在 Runtime 中遇到性能问题。

 

文本显示器组件能使用的文本文件大小,仅与目标机器的可用内存有关。 当文本文件大于 50K 字节时出现警告信息。

解决方案:

  • 如果文本显示器组件显示的速度很慢,则该文本文件对于您的系统来说可能太大。 请切割文本到多个文件中以减少文件大小。 您可以在文本显示器中设置一个变量,控制在文本文件之间切换显示。(请参阅章节 11.7.2.2,在多文本之间切换

这只是一个警告,因此生成操作不会被中断。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?