技术常见问答

询问问题

[Q&A]Modbus Plus干线电缆490NAA27101、490NAA27102、490NAA27103、490NAA27104、490NAA27106的长度各是多少?

490NAA27101的长度是:30.5m(100英尺);

490NAA27102的长度是:152.5m(500英尺);

490NAA27103的长度是:305m(1000英尺);

490NAA27104的长度是:457m(1500英尺);

490NAA27106的长度是:1525m(5000英尺)。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?