技术常见问答

询问问题

[Q&A]Modicon Premium机架的重量分别是多少?

TSX RKY 6的重量是:1.47kg;

TSX RKY 8的重量是:1.75kg;

TSX RKY 12的重量是:2.31kg;

TSX RKY 4EX的重量是:1.16kg;

TSX RKY 6EX的重量是:1.5kg;

TSX RKY 8EX的重量是:1.78kg;

TSX RKY 12EX的重量是:2.34kg。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?