技术常见问答

询问问题

[Q&A]Micro TSX 37-10 PLC的重量各是多少?

TSX3710128DT1的重量是:1.87kg;

TSX3710128DR1的重量是:1.9kg;

TSX3710128DTK1重量是:1.74kg;

TSX3710164DTK1的重量是:1.82kg;

TSX3710028AR1的重量是:1.91kg;

TSX3710028DR1的重量是:1.91kg。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?