技术常见问答

询问问题

[Q&A][VJD] vijeo designer6.0升级为版本6.1时,工程数据如何进行转换?

动态内容报警信息

之前的Vijeo Designer 版本中报警信息中的动态内容在每种报警状态中状态进行更新。 在6.1版本中,该特征的默认设置是只在激活状态时更新。

--------------------------------------------------------------

使用频率:高;提供者:席雯;首次创建时间:2014-10;难度系数:1;适用范围:全部

 

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?