技术常见问答

询问问题

Kaedra天睿防水配电箱型号中的各个参数表示什么含义?【外部】

如下图:
458BBD51DCDE0A.jpg 
另外,我们有天睿箱体配电方案供客户选择,如:KDRPO12M3H-011/65表示方案号为“011”,IP防护等级为IP65。
如下图就是方案号为011、012、013的具体方案,天睿箱体配电方案还有更多种方案可供客户选择。
1.jpg 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?