技术常见问答

询问问题

iCT接触器的电气附件在安装时需要注意什么?

对于iACTs:安装在iCT右侧;
        对于iACTc:通过黄色卡夹安装在iCT左侧,拼装附件iACTc后,iCT上的接线端子A1/A2不需接线。
        对于iACT24:通过黄色卡夹安装在iCT左侧,拼装附件iACT24后,iCT上的接线端子A1/A2不需接线。
        注:1、最多左边一个iACTc,右边一个iACTs;2、额定电流16A的iCT接触器不能通过黄色卡夹快速连接拼装iACTc,因为左侧没有相应的拼装接口;其它额定电流大于等于25A的iCT可以通过黄色卡夹快速连接拼装iACTc。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?