技术常见问答

询问问题

如何理解A9系列漏电附件和iID的不脱扣浪涌电流?【外部】

RCD和SPD配合使用时,RCD可装在SPD的电源侧,也可装在负载侧。当RCD装在SPD电源侧时,SPD在浪涌电压下对地放电可能引起RCD的误脱扣。新版国标GB16916.1-2003和GB16917.1-2003均在前言中对此补充了要求:
一般型RCCB/RCBO应在浪涌电压(由操作暂态过电压或雷电感应引起的)在设备中产生负载电流而没有发生闪络的情况下耐误脱扣;
S型RCCB/RCBO即使在浪涌电压引起闪络并产生续流时也具有足够的耐脱扣能力。
国标GB16916.1-2003和GB16917.1-2003均在9.19试验规定:
RCCB/RCBO应在200A+10%的峰值浪涌电流下不脱扣;
在3KA+10%的峰值浪涌电流下:
一般型RCCB/RCBO可以脱扣,在任意一次脱扣后应重新闭合;S型RCCB/RCBO不应脱扣。
施耐德的A9漏电附件和iID满足此要求。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?