技术常见问答

询问问题

NSX的Micrologic 5.2A 的LED指示灯Ready >15A, Alarm >90, %Ir >105分别表示什么意思,那么Mic2.2/2.3/5.2E/5.3A/5.3E/6.3A/6.3E是不是也会有相同的标识?【全部】

  脱扣单元Mic5.2A的LED指示灯显示其运行状态,Ready>15A, LED准备就绪指示灯(绿色),即电流大于15A 指示灯才会亮,断路器处于保护就绪状态(小于15A断路器也正常工作),缓慢闪烁;Alarm >90,LED过载预警指示灯(橙色),即负载超过lr设定值  90%时,长亮;%lr >105,LED过载报警指示灯(红色),负载超过lr设定值 105%时,长亮。Mic2.2/2.3/5.2E/5.3A/5.3E/6.3A/6.3E也会有这样的标识,也是具有相同的功能,只是Ready指示灯的值会有不同,Alarm指示灯和%lr指示灯的值是相同的。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?