技术常见问答

询问问题

VigiNSX 断路器如何检测漏电保护功能?【外部】

  Vigi NSX断路器检测漏电保护功能时,需要在A、C两相接通AC220V电源。将断路器合闸,按下T按钮,断路器脱扣,R按钮弹出。即表示漏电保护功能正常。

       具体步骤可参考下图所示:

20130305_134603.JPG

注:1.Vigi NSX带漏电一体式断路器出厂时,R按钮是按下去的,但是比T按钮稍微高一些,有的用户误以为此时R按钮是弹出的,可参考图片中R按钮未弹出的状况,此时R按钮下方的红色部分是未露出的。
       2.单独购买VigiME、MH、MB,出厂时R按钮是弹出的(参考R按钮弹出的图片,红色部分露出),安装时需要将R按钮按下。
       3.检测漏电保护功能时,必须通电进行。不通电时,T按钮可以按,但是R按钮是不动作的。
 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?