技术常见问答

询问问题

NSX直流塑壳断路器的开孔尺寸是多少?【外部】

根据2012年6月份的通知,NSX DC产品线升级,机构NSX化。其中,拨动手柄的开孔尺寸NSX-DC 3P/4P的开孔尺寸与NSX 100-630 3P/4P保持一致,H×W(高×宽,mm×mm)如下表所示:

型号

NSX100-250/NSX DC 100-250 3P/4P

  NSX400-630/NSX DC 400-630 3P/4P

H×W

77×95

127×127

NSX-DC 100-250.jpgNSX-DC 400-630-1.jpg
对于NSX100/250 1P/2P的门开孔,尺寸如下:

NSX DC 100-250 1P/2P

拨动手柄屏前开孔

拨动手柄(带孔盖)开孔

H×W

76×29

104×58

NSX-DC 1P-2P-1.jpgNSX-DC 1P-2P-2.jpg


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?