技术常见问答

询问问题

NSX的电子式脱扣单元中Ir的设定范围是多少?【外部】

旋钮的调整范围是0.4~1In,在按键上还可以以1A为单位进行微调。最大设定范围为旋钮显示的最大值,最小设定范围为最小设定值的0.9倍,例如:Mic2.2的脱扣单元,额定电流250A,Ir的最大设定值是250A,最小设定值是250*0.4*0.9=90A。对于Mic5.3/6.3A或E型电子脱扣器的NSX400系列断路器整定值最低是额定值的0.25倍。400A电流最低整定到100A,与其他产品不同。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?