技术常见问答

询问问题

NSX断路器安装旋转手柄,前面盖都要去掉吗?【外部】

NSX80H断路器安装直接旋转手柄或者是延伸旋转手柄的话,前面盖不需要去掉。
NSX100~630断路器安装直接旋转手柄或者是延伸旋转手柄的话,前面盖需要去掉。
下面附件为NS80和NSX100~630直接旋转手柄安装图,NSX80H与NS80H前面盖处理方式相同。
延伸选装安装时前面盖处理方式与直接旋转手柄相同。
NSX80直接旋转手柄安装.JPG



NSX100~630手柄安装.JPG


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?