技术常见问答

询问问题

EZD断路器中4P的产品是4P3T还是4P4T?【外部】

EZD100-250的4P产品均为4P3T产品。
EZD630的4P断路器上可以通过拨动一个三档开关进行中性线保护设置,其中可调4P3T、4P3T+N/2、4P4T。
新型号EZD400(带Z)的4P产品为4P3T产品。
老型号EZD400(不带Z)的4P产品同EZD630的4P断路器,可以通过拨动一个三档开关进行中性线保护设置,其中可调4P3T、4P3T+N/2、4P4T。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?