技术常见问答

询问问题

EZD 、Vigi EZD &NSC 160/250 安装螺钉数量有什么变化?【外部】


       EZD、Vigi EZD,NSC160、250 壳架断路器的安装螺钉数量由原来的4个变为2个。如下图所示:
     1.JPG
       这一变化将从2013年11月18日所生产的产品生效。所以从2013年11月18日起的一段时间内,用户可能会收到配有2个或4个安装螺钉的产品,请予用户做相应的解释。
       该变化不会对外观,性能及安装产生任何影响。施耐德电气不接受由于安装螺钉数量不等而提出的换货、退货申请。
      说明书中的变化请参照下图:
     
    2.JPG
       3.JPG

详情可参考市场部发的如下通知。

D702-关于EZD,Vigi EZD和NSC 160、250A安装螺钉数量变化通知.pdf(193.3 KB,

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?