技术常见问答

询问问题

NSC630****和结尾带K的产品分别是什么脱扣器?整定电流如何?

NSC630老型号:NSC630K3500和NSC630K3630都是电子脱扣器,过载长延时保护电流值Ir和短路瞬时保护值Ii都是固定不可调的,短路短延时保护值可调,范围2-10 Ir。
NSC630新型号:NSC630K3500K是热磁脱扣器,过载电流值Ir和短路电流值Im都不可以调整;NSC630K3630K是电子脱扣器,过载长延时保护电流值Ir和短路瞬时保护值Ii都是固定不可调的,短路短延时保护值可调,范围2-10 Ir。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?