技术常见问答

询问问题

EZD系列产品样本上的额定电压500V,为何实物标签是410V?

EZD 系列产品 在中国市场销售的,我们样本声称的最高额定工作电压是500V, 额定工作电压范围是220V 到500V .
  在做3C 时我们选用了中国最常用的230V 和400V 做的试验.

EZD 系列在国外销售的产品 , 额定工作电压范围是110V 到550V , 我们所有在国外做的IEC认证都是基于额定工作电压550V 进行的.

所以EZD 的额定工作电压范围是110V 到550V, 最大可以到550V.  550V 我们没有CCC试验报告,但是我们有IEC 试验报告,如果客户确实需要,可以让我们offer quality 出一份声明。
未命名.JPG

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?