技术常见问答

询问问题

ATV61/71最多可以加几个选项卡?【外部】

ATV71除编码器接口卡以外,最多还可加2个选项卡,包括:逻辑I/O卡VW3A3201,扩展I/O卡VW3A3202,可编程卡VW3A3501,和通信卡VW3A33**;需要注意的是这四种选项卡之间可任意组合,但是不能同时加两个同样的选项卡,如:不能在一台变频器上加2个逻辑I/O卡VW3A3201。
ATV61最多可加2个选项卡,包括:编码器接口卡VW3A340*,逻辑I/O卡VW3A3201,扩展I/O卡VW3A3202,可编程卡VW3A3501及VW3A3521S0,多泵卡VW3A3502及VW3A3503,和通信卡VW3A33**;需要注意的是,第一,这六种选项卡之间,除去可编程卡和多泵卡之间不兼容外,其它均可可任意组合,但是不能同时加两个同样的选项卡,如:不能在一台变频器上加2个逻辑I/O卡VW3A3201。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?