技术常见问答

询问问题

ATV6*0御程系列变频器的中文面板放在柜门安装时柜门如何开孔?需要哪些远程安装附件?安装后的防护等级是多少?

    ATV6*0御程系列变频器的中文面板放在柜门安装时,需在柜门上开一个直径为22.5mm 的圆孔作为安装孔,还需要在安装孔的正下方、距中心孔为25mm的地方,开一个直径为4mm 的圆孔作为防转销孔。

    需要的远程安装套件型号为VW3A1112,连接电缆型号为VW3A1104R30(电缆长度为3),还可以是1米,5米,10

中文面板安装后前面板的防护等级是IP65

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?