技术常见问答

询问问题

有的插入式本体侧面有几个型号,怎么判断本体具体型号是什么呢?

如下图所示,插入式本体分为底板(左侧部分)和触点(右侧部分)两部分,

图中底板标有ZCKJ21和ZCKJ41,表示该底板可以通用于ZCKJ21和ZCKJ41这两种本体的两种类型触点。

确定该本体型号需要看右侧触点部分箭头对应的是哪一个,比如,下图中触点部分箭头指向的是ZCKJ21,那么这个本体的型号就是ZCKJ21。

ZCKJ02是该本体触点部分的备件型号。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?