技术常见问答

询问问题

常用压力单位的定义及换算?

    psi:磅 /英寸2( pound/ square  inch);英制单位;国内用的较少;

    kg/cm2;俗称工程大气压 /公斤力,表示1公斤的物体在1cm2的面积上产生的压力;

    bar:欧洲通用单位,1bar = 0.1兆帕 = 105 pa

    atm:俗称标准大气压, 1 atm =760汞柱;

    pa(帕斯卡):压力国际标准单位,1pa =1N/m2

    以上单位均可互相换算:1 bar≈1 kg/cm2≈ 1atm ≈0.1MPa=14.5 psi

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?