技术常见问答

询问问题

Zelio Logic逻辑控制器可以加密程序么,如果忘记密码该怎么办?【外部】

1,可以加密程序,程序传输分为两个方向:
     a,从逻辑控制器传输到备份内存卡,如果程序带有密码保护,则传输程序需要输入相应的密码,可以起到保护程序的作用;
     b,从备份内存卡传输到逻辑控制器,直接传输,无法设置密码来保护程序。
特别注意:如果连续5次输入密码错误,控制器将会锁定30分钟,在此期间是无法操作的。如果想继续尝试输入密码,可以将模块断电后再上电,此时密码输入次数会重置为0。

2,如果用户忘记密码,又想破解加密的控制器,可以采取通过编程软件清空控制器中原程序的办法。
    方法a:Transferring/Clearing the program
    方法b:Module/Update module Firmware
    上述方法会造成Zelio logic逻辑控制器中原有的控制程序被清除,因此操作前,建议用户把原控制程序备份或重新编写控制程序。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?