技术常见问答

询问问题

奥智无线产品如何替换普通的面板开关?

1)确定面板开关控制负载的容量,普通面板控制负载时候容量能不能满足遥控开关的负载要求,如果不行需要考虑增加接触器;
2)检测回路连接的负载类型,如果是阻性负载直接更换,如果是荧光灯或者节能灯等感性负载,需要在负载端增加电容进行充放电;
3)调光面板替换的时需要查看调光的负载类型,如果是白炽灯灯阻性负载,可以直接替换;
4)如果是荧光灯类的负载,需要在荧光灯上面安装0-10V的可调光镇流器,线路上面需要再穿2根控制线到面板上面,每个0-10V调光回路可以提供镇流器的最大耗电流是10mA,回路负载最大功率是5A,如果容量不够时可以通过继电器进行扩容。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?