技术常见问答

询问问题

1.3.9 如意的声光控开关不能正常使用,需要如何处理?

答:可以从以下的四个方面现场检测负载:

1)检查现场设备是否正常供电;

2)查看连接从更换负载进行尝试;

3)现场检测光亮度值,当亮度大于5Lux的时候不能将开关触发,可以使用空的纸盒将声光控延时开关盖住,看产品是否能使用;

4)使用设备检测现场声音大小,查看是否达到75dB,主要查看墙面装修材料,如果使用大 理石时,会使产品对声音检测精度产生影响,建议改用红外线感应开关。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?