技术常见问答

询问问题

Neo和ULTI可编程面板的区别?

答:共同点:每个按键可设置场景、调光、开关、延时等多种功能,通过自学习方式或C-Bus软件进行编程。
差异:Neo面板有2,4,8键三种规格,ULTI是2,4,6键三种规格;Neo面板有灰+银和白+白两种颜色选择,ULTI面板有平滑玻璃,奶白色玻璃,黑色玻璃和棕色玻璃的颜色选择;Neo系列面板可通过CBS的遥控器进行红外遥控操作,ULTI面板不可以进行红外遥控。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?