技术常见问答

询问问题

C-BUS第二代黑白触摸屏的尺寸是多少?安装底盒尺寸是多少?

答:C-BUS第二代黑白触摸屏主要有四种:NEO系列(5050CT2/L2*),ULTI系列(5080CT2/L2*),金属材质系列(BB5000CT2/L2*),塑料系列(SC5000CT2/L2*),其外形尺寸分别是:192*137*45mm,195*136*47mm,193*134*45mm,193*134*41mm。其底盒型号为5000CT2WB,外形尺寸为179.5*122.5*55mm。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?