技术常见问答

询问问题

C-Bus系统的网络接口模块5500CN连接网线时,网线的打线方式选择568A、568B还是交叉线?

答:5500CN使用网线连接设备的时候,因不同的设备需要使用不同打线方式的线缆:
1)连接到C-BUS网络是线缆需要使用568A的打线方式;
2)和网络交换机相连的时候需要使用568B的打线方式;
3)模块和电脑直接连接的时候需要使用交叉线的打线方式。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?