技术常见问答

询问问题

C-Bus系统的5500PACA逻辑模块右下方的12V电源端子和24V电源端子功能上有什么区别?

答:5500PACA逻辑模块的12V电源端子是接直流12V电,当发生系统掉电时,有此电源供电,模块的时钟还能保留24小时;

24V电源端子接24V交流电,当此模块接第三方设备时,该电源可以为第三方供电。(如果232接口的DTR和RTS两引脚有高低电平,这一对引脚也可为第三方供电,此时可不用外部的24V交流电。)


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?