技术常见问答

询问问题

C-Bus系统如何对荧光灯进行调光?

答:C-BUS系统可以通过3种调光技术对荧光灯进行调光控制:

1. 0-10V模拟量调光,需荧光灯配置0-10V的可调光电子镇流器;

2. DSI数字调光,需荧光灯配置DSI数字可调光电子镇流器;

3. DALI调光,需荧光灯配置DALI可调光电子镇流器;

其中,最常用的是0-10V模拟调光方式,使用0-10V模拟量输出模块进行荧光灯调节时,主要有两种方式:
1)使用5101R单路智能继电器,最多可以调节两个荧光灯镇流器,最大电流10A;
2)使用L5504AMP模块和智能继电器模块对荧光灯进行调光,L5504AMP可以输出8mA的电流为镇流器的0-10V调光端供电,智能继电器模块可以为荧光灯提供220V的电源,可以根据荧光灯的不同功率,选择相应的继电器模块。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?