技术常见问答

询问问题

KNX10寸触摸屏,在屏的编辑界面做了几个按钮和指示灯,覆在导入的背景图片上,但是翻页特别慢,是什么原因?

答:一般与图片格式有关。图片格式可以是BMP和JPG格式的:BMP格式需要存储的空间大,可添加的图片数量会相对较少,但是速度快;如果是JPG格式的,图片需要的存储空间小,可以添加的图片数量要多,但是翻页很慢。建议客户先用图片处理软件把图片进行压缩,然后再变成BMP格式的插入。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?