技术常见问答

询问问题

奥智EZinstall的普通调光开关U201DST600(000)不能控制负载灯,而且调光开关编程灯处于双闪模式,如何处理?

答:请检查负载是否是烧坏了,如果负载烧了,更换烧毁的负载后需要重新设定奥智调光开关,以使其重新正常运作;

操作方法是按下调光开关的编程按钮,LED编程灯会以红色点亮,同时长按调光开关上同一路的调亮和调暗按钮10秒;

导致编程灯处于双闪模式的可能原因是无线电信号不能输出,解决办法是在一分钟之内连续按调光开关面板上的prog键6次即可恢复。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?