技术常见问答

询问问题

都会系列的单联带屏蔽罩普通电视插座E3031STVS(GS)接卫星电视或数字电视时不好使,不接电视插直接把电缆接到电视端,反倒可以,为什么?

此款电视插产品内部有用于滤波的电容和电感,在模拟信号的传输下能起到消除杂波,提高图像清晰度的作用,但是当接卫星电视时,信号在通过滤波元器件时会出现较大的衰减,所以出现不能使用的问题;建议用丰尚螺丝扣型的直通电视插。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?