技术常见问答

询问问题

Actassi系列的3类25/50/100对大对数线缆的外形和重量分别是多少?

可参考如下:3类25对大对数线缆的外径是11.5+-0.2mm,3类50对大对数线缆的外径是15.8+ - 0.2mm,3类100对大对数线缆的外径是22.0+ -0.5mm;3类25对大对数线缆的重量是67.6 Kg/轴;3类50对大对数线缆的重量是109.7Kg/轴;3类100对大对数线缆的重量是192.6Kg/轴。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?