技术常见问答

询问问题

节能灯应采用什么样的面板开关?

以氖泡或LED作为夜间指示的开关用于节能灯时,在开关关闭后,节能灯可能会发生周期性的闪烁。原因在于,关闭此类开关后,电路依然流过微小电流以维持指示灯显示,该电流对节能灯的启辉装置充电,以至形成一次放电,如此循环。其中,氖泡的工作电流为100-500μA,LED发光二极管工作电流为50-100μA。LED的工作电流较小,产生回闪的可能性也相对较小,具体情况还取决于节能灯的特性,如选择飞利浦这样的质量好的节能灯是没有问题的。因此,在使用普通节能灯的场合,建议用户使用奇胜E3000系列(应用LED指示灯)或者使用带荧光指示的产品。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?