• Default Alternative Text

    倡导高效节能新主张


    Home-YP-ED-SA_04

    自由化的节能之道

    多管齐下,实现节能
    您是否经常会忘记关灯? 有了人体存在感应器,当您离开房间时,房间内的灯和预设模式会自动关闭,走到另一个房间时,房间内的灯和预设模式将自动打开。 照明系统照度也可根据自然光强度自动调节,始终确保室内光线充足。

    营造最佳氛围,优化能耗使用
    很多时候,并不需要将灯开到最亮,这样做太费电; 也并非需要关闭一切用电设备来节能。 您只需重新开启预设模式便可尽享最佳氛围,杜绝能源浪费。

    定时开关,无忧节能
    想假装家里有人的时候,与其从早到晚开着灯费电,不如轻松预设各个开/关灯时间。如此一来,既能阻止入侵者,又可节约能源。


    至简设计,环保习惯

    尽在手中的用电管理工具

    电力管理功能让您可以一览每月、每周、每日以及实时的用电量(单位:度)、能源成本或碳排放量,您可以借助智能手机或电脑随时随地进行管理。

    远程访问,实现灵活的控制,杜绝能源浪费

    使用手机或电脑登录网络,检查是否有用电设备忘关了。如果有,可以直接远程关闭,而不是让它一直开着。

    直观、一致的图形用户界面,养成良好的用电习惯

    用户界面上所有图标一目了然,使用通俗易懂的语言,而且能与不同控制器相容,便于学习和使用。您只需通过智能手机即可实现家庭控制,无需购买额外的便携设备。


    Home-YP-ED-SA_03 

    今日精选