• Default Alternative Text

    新闻资讯

每年能耗节省17%,望京SOHO是如何做到的?

望京SOHO坐落于北京市朝阳区望京街与阜安西路交叉路口,由世界著名建筑师扎哈•哈迪德(Zaha Hadid)担纲总设计师,占地面积115,392平方米,规划总建筑面积521,265平方米,望京SOHO办公面积总计为364,169平方米,项目由3栋集办公和商业一体的高层建筑和三栋低层独栋商业楼组成,最高一栋高度达200米。2014年建成后,望京SOHO将是从首都机场进入市区的第一个引人注目的高层地标建筑,成为“首都第一印象建筑”。

SOHO中国致力于:
将SOHO建筑项目建设成为国际领先的绿色,低碳,智能化 高科技办公和商业综合体
在望京SOHO这一地标性建筑中
如何保证能源的更有效的利用?
如何将能源统一化、可视化管理?
如何解析高能源消耗成本构成?
如何实施有效的降耗行动?
SOHO中国联手施耐德电气能源管理解决方案
实现了每年达17%的能源成本节省!
1、项目目的
- 主要目的:贯彻绿色、低碳、节能理念,提升品牌价值。
- 附加价值:能源消耗成本大幅降低。
- 合作内容:EnergyMost ,节能咨询服务
2、合作方式
施耐德电气通过EnergyMost能源管理系统采集、管理数据,并通过节能咨询服务对数据进行分析,提出相应节能降耗方案。施耐德电气可每年为客户节约17%的能耗成本,实现小成本大收益。
3、合作渊源
施耐德电气中国在2013年举办了创建能效中国的大型展会,SOHO中国董事长潘石屹先生受邀观展。在此期间,施耐德电气全球总裁赵国华先生及中国区总裁朱海先生向潘总介绍了施耐德电气在基于云平台的能效管理方案,潘总给予了极大的关注。自此开启了施耐德和SOHO中国在建筑能效方面的全面合作。
通过施家的 EnergyMost能源管理系统 及 节能咨询服务,每年节约17%的能耗成本成为可能。

EnergyMost能源管理系统
系统概况
施耐德电气-望京SOHO 3D能源管理系统是目前最先进的基于BIM(建筑信息模型)的3D建模能源管理系统。系统通过创新的3D方式实现了能源管理系统智能操作和信息交互。精确的还原了望京SOHO建筑3D模型及建筑内主要机电设备及管路模型。通过强大的兼容性,准确梳理并采集了建筑内超过5000个硬件点位的数据,针对不同数据类型在系统中的3D建筑及设备模型上进行了数据点位关联。系统中还应用了温度差分着色、能耗对标着色等技术,优化了数字可视化内容,提高了系统的易用性和展示性。同时,基于此系统的先进性和设计理念,此类解决方案也适用于大型建筑群及生产区域等应用。

设计理念
SOHO中国因其极具现代审美造型的建筑外观而闻名,在设计这种复杂外形的建筑时,BIM系统得到了大量的应用。如何能够更好的发掘BIM模型这个无形数字资产的更多价值成为了摆在人们面前的课题。潘石屹先生在与施耐德的合作中提出,希望可以把3D模型和建筑内的能效管理相结合,以此便成为了研发3D能源管理系统的初衷。

在施耐德电气在3D能源管理系统的设计研发过程中,如何将BIM模型简化并融合至EnergyMost能源管理系统当中成为急需解决的问题,这其中充分应用了施耐德对能源管理的方法论,专业技术团队利用不到一个月的时间,对建筑内的每一条用能回路进行负荷及设备梳理。构建整体的建筑能源架构。基于SOHO的要求,就建筑的办公、商业和基础三部分进行业态能耗的划分。明确每一业态的能耗范围及对标方式,系统建立了以3D模型为基础框架的能耗分析及管理体系。使管理者第一次以3D的视角来审视建筑内的能耗情况,充分体现了系统的能源管理理念。

面对5000多个数据点以及庞大的建筑设备系统,如何有效的将关键能耗信息及内容呈现给观众,并让使用者可以通过最快速的方式浏览到希望看到的内容是一个成功系统设计的关键。在望京SOHO 3D能源管理系统实际中,施耐德创新的扁平化交互设计,归纳出系统中最核心的包括能耗概览、业态能耗、空调风水系统、送排风系统、垂直交通系统及能耗模型等9大主要功能,极大的简化了操作层级,以最终呈现的结果为导向反向设计系统的交互界面,极大地简化了使用者的操作,提高了系统易用性,并且以友好的交互形式提高了使用者的效率。

3D模型的设计和处理是这个系统的亮点所在。正是由于科学的设置了能源架构并有机的将数据点位绑定在了建筑模型上这就给3D模型本身的打磨和处理提出了更高的要求。施耐德对建筑所在的地块进行了实景建模,并应用3D预烘焙的方式对模型的玻璃幕墙进行处理,使之可以真实的倒映出实景地块中的景色。另外施耐德也对建筑环境进行了建模,模拟了天空云动的效果以及实时渲染了阳光的效果,通过温度差分着色算法模拟了整个建筑内的实时温度场。整体提升了3D系统的仿真实景,使3D模型呈现更加的惟妙惟肖。

Energymost 能源管理系统以多种能源介质为目标,以能源托管服务的形式,为用户实现能源信息存储、展示、计算、分析等能源管理功能。同时为广泛的用户类型,如企业管理者,物业公司,第三方咨询公司,提供网络信息载体和能源分析工具。

客户收益
1、通过长期节能咨询服务,客户单位平米能耗要低于同类型的办公建筑。
2、通过长期节能咨询服务,施耐德监测客户能源使用情况,定期为客户提出合理化建议,优化能源使用情况。
3、能源可视化,管理者可随时查看能源使用情况,横向对比,在内部推广节能方案,进一步降低能耗。


关于施耐德电气
全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2014年的销售额为250亿欧元,集团拥有超过170,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
www.schneider-electric.com