• Default Alternative Text

    常见问题

易选通是个什么样的软件?它要收费吗?有哪些版本?

1:易选通是施耐德电气推出的基于AutoCAD的一个选型软件,内含施耐德电气中低压配电、工业控制、电能质量管理、配电盘柜、UPS等产品的样本、DWG图及行业解决方案信息; 并提供选型、物料清单导出、在线价格查询、在线样本下载等功能; 是电气专业人士选型、报价、绘图的“活”样本。
2:易选通不会收费,仅需免费注册获得初级或者高级用户资格,即可长期免费使用。
3:易选通目前有三个版本:AutoCAD版,Windows版, 微信版。

什么是注册码?如何获取注册码?初级用户与高级用户有什么区别?

1:易选通提供10天试用期。10天之后再次使用,需要用户输入注册码。
2:用户仅需在线填写注册信息,即可获得注册码;登录注册邮箱查收注册码。 一次性输入注册码,免费使用现有功能。
3:易选通用户分为:
- 初级用户-免费注册获取注册码的用户或没有注册的用户,可以使用产品选型、图库管理、产品方案查询功能;
- 高级用户-免费注册获取注册码并成功设置易选通登录名(UserId)的用户,除使用初级用户;
- 所有功能外,还可以使用在线价格查询、物料清单(BOM)导出、在线样本下载等功能。

哪些功能可以离线使用,哪些功能需要联网使用?

产品选型标注、图库管理、产品方案查询不必联网,可离线使用;价格查询、样本下载具有实时性,会不断在线更新,需要联网使用。

有的DWG图不能完全显示或无法插入,是什么问题?

DWG图显示不完全或无法插入图形,可能由于图库中含有第三方插件;或者您的AutoCAD字体库不全或版本较低。

是否必须启动易选通才能使用查询价格功能?

价格查询可以不必启动易选通。一旦您安装易选通,您的Excel上会自动增加一个“询价”按钮,您可以直接在Excel中点击“询价”按钮,在线查询价格。

如果有版本更新,如何获取?

没有安装过易选通的用户可以到施耐德官方网站下载;请卸载就的易选通,并安装新版易选通。你邮箱过去收到的注册码,可以继续使用。

如何修改用户信息?

用户可以进入用户注册信息管理,修改自己的注册信息。

安装需要什么条件?安装后提示不能正常连接数据库是什么问题?

1:安装需要用户具有软件的安装权限。使用前请确定您电脑中已经安装AutoCAD,该软件基于AutoCAD平台,支持CAD2002-2016。
2:如果您的软件提示不能正常连接数据库,请到微软网站或者其他第三方网站免费下载:MDAC 2.6以上版本的数据库驱动。或者改用易选通windows版, Windows版和AutoCAD版的主要功能相同。

安装后AutoCAD菜单栏没有出现“施耐德电气”的菜单项?

如果您的计算机菜单中不出现"施耐德电气", 请手动在菜单中"工具"-"自定义"-"菜单"-"浏览"-本机安装目录中的"SCHNEIDER.MNS"-"加载"。目前一些高版本的AutoCAD,例如AutoCAD V2012 以后的版本无法显示菜单。

使用过程中关闭了易选通,怎么重新使用?

可以在命令行中输入yxt 或者schneider-electric,启动易选通。

如何获取更多信息?

详细产品信息请咨询施耐德电气客户关爱中心: 400-810-1315
软件问题请联系我们:content.update@cn.schneider-electric.com