• Default Alternative Text

    施耐德电气简化各类数据中心安全及环境监控

    将环境监控和机架访问控制整合在单一设备中,提升可靠性
    支持单个设备连接最多47个无线互联传感器,从而部署更快、更灵活
    为敏感IT设备提供最具成本效益的物理环境保护解决方案


    中国北京,2016年11月28日——全球能效管理与自动化领域的专家施耐德电气近日推出NetBotz™ 250,从而为数据中心提供更为便捷的物理环境保护。这款新型的低成本、可扩展机架访问控制及环境监控设备,可以实时主动监控关键IT设备物理环境,免除干扰IT运行和降低可靠性的物理威胁、环境危害或人为失误。NetBotz 250可被用于多种应用环境中的IT部署,包括用于环境监控、用于机架访问控制、以及二者的结合。

    宕机时间和业务风险最小化

    NetBotz 250的先进功能及现代化的用户体验,为NetBotz连接无线连接温湿度传感器的快速且灵活部署提供支持。同时,NetBotz 250还支持其他有线传感器,集漏水、震动及烟雾报警等环境监测于一身。这使得对常见自然灾害、停电及对宕机时间快速反应的即时监测成为可能。NetBotz 250可兼容APC机架及StruxureWare™数据中心专家(StruxureWare™ Data Center Expert),无缝整合到现有安装系统及设备,实现简单有效部署、配置和管理,短时间内启动保护IT设备功能。

    机架访问控制功能支持两种电子门锁设备,分别为125千赫和13.56兆赫的阅读器频率,限制有权限的用户访问机架。配置警报及继电器输出,如警示灯,可以在遇到非法访问时提醒IT工作人员。

    NetBotz与StruxureWare数据中心专家的融合实现了数据中心各个层次的高效且互联互通。它提供了对物理基础设施及联网设备的集中监控及管理,减少了能源损耗,保护系统正常运行时间,并提升规划及运行性能。

    施耐德电气数据中心产品经理王小娟表示:“安全性、可靠性和可用性是关键基础设施环境的必备特性。数据中心是客户的战略性资产,确保正常运行对于业务可持续极为重要。当前,数据中心物理基础设施管理正经历着从被动响应向主动管理的转变,可以在隐患到来之前进行预测并加以阻止。NetBotz 250可以帮助客户以可扩展、低成本、简单及高效的方式,防患于未然,实现对使数据中心系统更好更全面的保护,避免宕机所造成的成本浪费。”

    施耐德电气APC是IT基础设施及软件融合领域的领导者。通过一系列IT及通讯技术的可靠能源及可用的解决方案,APC致力于打造互联互通的世界。通过最大的家用及商业网络解决方案合作伙伴群体,为个人和业务的关键信息及数据保驾护航。

    NetBotz 250目前已经在全世界范围内发布应用。需要更多关于施耐德电气APC NetBotz信息,请点击 NetBotz进一步了解。


    关于施耐德电气
    施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
    在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
    www.schneider-electric.com