• Two physicians reviewing big data analytics, facility management software.
    提高效率,推高投资回报率

    基础设施+能效提升

    • 案例分析 充分利用能效,促进能源节约,实现可持续发展

      北美运动服装领导企业求助施耐德电气在其最大的制造基地审查生产过程。 我们的工程师为其制订了将在现场节省能源和资源及降低成本的资源保护措施(RCM)。 在最终审查报告中,施耐德电气对资源保护措施进行了总结,并预测了类似设施中可实现的潜在节省幅度以及整个公司降低成本的潜力。

      A businessman facing a group of people at a meeting, sustainability consulting.
    • 案例分析 争取返点,补偿项目成本

      某国有药房连锁店在过去三年里开展了数以千计的节能项目。 除了按轻重缓急为这些项目的合理安排献计献策之外,施耐德电气还为逾1,250个项目管理返点流程。 自2012年以来,我们的激励服务团队已争取到160万美元的返点,估计有53万美元的返点仍在争取中。

      Industrial crane used for constructing new smart buildings in a smart city (smart city concept).
    • 率先通过ISO 50001认证

      为了能够在26个美国工厂内实现能量密度降低25%的目标,施耐德电气开始申请ISO 50001认证,以将其作为一项框架体系来提高能效。 施耐德电气在过去十年间承接了不计其数至关重要的能效项目,将能耗降低了28%(从2004年至今,已降低了37%)并通过了SIO 50001认证。

      Smiling salesman in electronics store, sustainability services, digital economy.
    • 将创造性融资机制推向前台

      资本支出预算受限的某大型西南大学曾亟需对设备进行重大改造。 施耐德电气的合同能源管理服务提供创造性备选方案。 借助合同能源管理,该大学开展了必要的升级改造,并保证在偿还期内通过节省能源成本为这些项目长期提供资金支持。

      College graduate looking at college building
      Apartment building currently under construction with expansion, smart buildings, smart city.

      挑战

      优化能耗和资源消耗有助于降低成本,但如果您选择了“可轻而易举实现的目标”,在您的设施中挖掘节能的机会可能会面临挑战。 根据您的生产设施内的设备和工艺不同,优化和节能项目的潜力可能截然相反。 不过,即使确定和按轻重缓急合理安排节能项目可能会充满挑战,节约能源终究会在实际过程中收获回报。
      A view of a college brick smart building during the Autumn season.

      升级基础设施并提升能效

      执行投资回报率可衡量并验证的针对性节能项目。

      为何选择与施耐德电气合作?

      • Default Alternative Text 降低能耗 端到端能效指导 我们的能效专业人士致力于向客户传授专业知识,力求为其降低能耗。 从项目概念到项目完成,我们在每个阶段均能够提供相应解决方案,包括筹资机制和激励服务。
      • Default Alternative Text 推动可持续发展 增强您的“绿色”投资组合 消耗更少的能源不仅能够缓解财政压力,而且也是对环境负责。 具备专业资质的施耐德电气专家完全有能力借助涉及广泛的可持续性服务,为您优化节能增效的长效收益,其中包括可再生能源解决方案和楼宇能效认证支持。

      事实

      • Default Alternative Text 5-15%: 制造商可通过能效计划降低能耗的平均幅度。
      • Default Alternative Text 能效是推动设施节省成本最简单有效、最具成本效益的方式。
      • Default Alternative Text 200亿美元: 若将商业和工业楼宇的能效提高10%,预计可节省的成本。
      • Default Alternative Text 5%: 可通过行为转变而实现的能效。