• Default Alternative Text

    汽车行业解决方案

Default Alternative Text

面临的挑战

如何应对在总成本的控制下生产出安全可靠环保的汽车? 如何面对产品多样性差异性要求的不断提高? 如何在保证可靠性的前提下提高产能? 如何满足不断提高的能源管理要求?
- 自动化程度的提高,透明工厂及集中监控,远程诊断及无线方案,减少对熟练操作及维护人员的依赖,从而降低成本
- 柔性生产线能生产2种或2种以上不同车型,满足产品生产的多样性差异性要求
- 故障诊断及维护的便捷性,设备重启性能的改进帮助提高产能
- 能源管理系统帮助企业节省可观的能源费用,实现可持续发展